结果:找到"网络串口透传 单片机联网 CH395 CH9120 CH9121",相关内容1000条
- 【立创暑假训练营进阶班】获奖心得
- 获奖工程开源链接https://oshwhub.com/leichaolin/wu-lian-wang-ma-tuo-ju在这里我想用一句座右铭来表达我这个作品赢不赢无所谓,输不输得起才重要!我很意外这次能获得我们立创暑假训练营进阶班优秀学员,本想拿一个结业证书就行了,没想到还拿到了优秀学员。在这里我承认我的工程其实也不算特别优秀,我自己水平能力也有限,但是我在这次培训中认真学习了很多经验和意见,在方案设计的时候,我还用一个本子写了一面功能规划,正所谓笨鸟先飞。从之前工程自动布线,忘记敷铜,元件随便放(反正都能用的心理),到手动布线考虑高速信号,差分走线,过孔电感量等等一系列专业技能掌握。我...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 单片机 物联网 发帖人:小雷DIY 发帖时间:2020-08-26 15:27:00
- 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
- 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
- 【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
- 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 单片机联网 CH395 CH9120 CH9121 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-08-16 10:43:00
- 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
- 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口蓝牙 透传 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
- 网络串口透传芯选择
- 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 网络串口透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
- CH9121网络串口透传方案
- 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 串口 网络 透传 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
- 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 单片机 互联网 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
- 基于CH395的FTP应用说明
- 随着以太网协议栈芯片的出现,普通单片机加上以太网协议栈芯片也能与PC或者其它网络设备之间进行以太网数据传输。嵌入式TCP/IP协议栈的系统板有以太网媒介的高速数据传输接口,可用于多个节点之间的数据交互,又因体积小、成本低、传输速度快等优点,适用于现有的网络传输系统。基于CH395的FTP应用,将采集的各种数据以文件的方式保存在U盘中,支持对U盘中文件的创建、删除、下载、上传、读取等操作,基本上与电脑直接操作文件一样,实现数据共享和远程控制。通过网络连接,实现跨平台、多地访问;支持交换机、路由器,不受距离限制;基于FTP协议,可以设置用户权限,只有拥有权限的用户才可以访问该服务器,也可以设置用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH563 CH395 FTP 网络 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-05-03 16:04:00
- 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
- 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
- 【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
- 活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用试用重点:快速联网、稳定可靠性活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一)数量:共15块(包邮)一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。几点优势:1、内置协议栈,写命令操作;4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接;2、支持MDI/MDIX线路自动转换;5、8个Socket...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH395 CH9121 USB 单片机 以太网 沁恒 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-08-09 16:54:00
返回